Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt das „Laser Optics Lab“ vor: Eine Video-Reihe, die den Kunden hilft, die Technologie der Lasersysteme und deren Anwendung besser zu verstehen.
Die ersten fünf Videos mit einer Dauer von je maximal drei Minuten erklären die Grundlagen von Laseroptikkomponenten, einschließlich der Spezifikationen, Produkttypen und Beschichtungsmethoden. Diese Videos sollen den Zuschauern die wesentlichen Konzepte im Bereich der Laseroptikkomponenten näherbringen, sodass sie auf Grundlage des neu erworbenen Know-hows das passende Produkt zum Einbau in das eigene System oder Projekt auswählen können.
Das „Laser Optics Lab” startet mit fünf unabhängigen Video-Segmenten:
Einführung – Dieses Video bietet einen Überblick über Lasertechnik, beleuchtet die Physik dahinter und präsentiert unterschiedliche Lasertypen.
Rückreflexion – Diese Video erklärt die Rückreflexion, wie sie entsteht und wie diese verhindert werden kann.
Spezifikationen bei der Laserauswahl – In diesem Video werden Laserspezifikationen vorgestellt, einschließlich der Wellenlänge, Kohärenzlänge, Strahldivergenz sowie der Rayleighlänge.
Konfigurationen und Designs von Strahlaufweitern – Dieses Video stellt den Gebrauch von Strahlaufweitern vor, betrachtet unterschiedliche Designs und zeigt wie diese funktionieren.
Beschichtungen – In diesem Video werden unterschiedliche Beschichtungsmethoden für Laseroptikkomponenten erklärt und deren Vorteile präsentiert.
Im Laufe dieses Jahres werden weitere Videos zur Serie hinzugefügt. Alle Videos aus der Reihe „Laser Optics Lab” finden Sie auf der Internetseite von Edmund Optics unter: https://edmundoptics.de/resources/industry-expertise/laser-optics/.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49 (0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].